990-91077K-037

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 如果安装 UPS 时未留出两侧通道(选项 A*),连接到 UPS 的线缆长度必须足以拉出 UPS。

间距 - 可带外部电池的 UPS

选项 A*

选项 B

注: 当 UPS 放在墙边时,左侧需要留出 200 mm 的间距,以便前门打开。

间距 - 可带内部电池的 UPS

选项 A*

选项 B

注: 当 UPS 放在墙边时,左侧需要留出 200 mm 的间距,以便前门打开。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.