990-91077K-037

用户界面

主页 上一步 下一步 确认

EPO

EPO 按钮仅限紧急情况使用。

EPO 可进行配置,以确定在激活时 UPS 是否需要:

  • 立即关闭整流器、逆变器、充电器和静态旁路并停止向负载供电(默认),或

  • 切换到静态旁路模式并继续向负载供电。

危险
小心触电、爆炸或电弧
如果可以使用市电,按下 EPO 按钮后,UPS 控制电路仍将处于有源状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

状态 LED

  LED 状态
A 整流器

绿色:整流器正常工作。

绿灯闪烁:整流器正在启动。

红色:整流器发生故障。

红灯闪烁:市电不可用。

熄灭:整流器已关闭。

B 电池

绿色:电池正在充电。

绿灯闪烁:电池正在放电。

红色:电池故障。

红灯闪烁:低电池电压。

熄灭:电池和电池充电器正常,电池未在充电或放电。

C 旁路

绿色:负载由旁路电源供电。

红色:旁路电源不可用或静态旁路开关故障。

红灯闪烁:旁路电压超出允许范围。

熄灭:旁路电源正常。

D 逆变器

绿色:负载由逆变器供电。

绿灯闪烁:逆变器处于开机、启动、同步或待机(ECO 模式)状态。

红色:负载并非由逆变器供电,逆变器故障。

红灯闪烁:负载由逆变器供电,但存在逆变器警报。

熄灭:逆变器已关闭。

E 负载

绿色:UPS 输出已开启。

红色:UPS 输出过载时间过长,输出已短路或无输出功率。

红灯闪烁:UPS 输出过载。

熄灭:UPS 输出已关闭。

F 状态

绿色:UPS 正常。

红色:故障状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.