Fixation de l'armoire au sol et au mur
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Couvrez l'armoire lorsque vous percez les trous dans le
sol et dans le mur pour éviter la poussière dans l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Danger de basculement
L'armoire doit être fixée au sol et au mur,
ou à un rack, ou à une autre armoire pour éviter qu'elle
ne bascule.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
L'armoire doit être fixée au sol (A) et au mur (B), ou au sol (A) et à une autre armoire (C) dans une installation dos à dos.
- Percez des trous de fixation dans le sol selon l'aperçu.
- Pour une installation contre un mur : Percez des trous de fixation dans le mur selon l'aperçu. Notez les différentes dimensions entre les modèles de RPP.
- Soulevez l'armoire pour la mettre en place à l'aide
d'un équipement de levage adéquat connecté aux boulons
à œil.
AVERTISSEMENTRisque de chute de l'armoire- L'armoire doit uniquement être soulevée et/ou déplacée en utilisant les boulons à œil fournis comme points de levage.
- En cas de déformation (ovalisation) de l'œillet du boulon à œil, remplacez le boulon à œil.
- Utilisez des équipements et des accessoires de levage appropriés (par exemple, une grue avec des élingues/chaînes) ayant une capacité de levage minimale de 300 kg.
- Ne confiez le levage ou le déplacement de l'armoire qu'à des personnes qualifiées.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tel que des casques, des gants et des chaussures de sécurité.
- Suivez tous les règlements et directives locaux relatifs aux opérations de levage d'équipement pour garantir la sécurité et la conformité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Fixez l'armoire au sol à l'aide des vis de 1/2 pouce fournies.
- Fixez l'armoire au mur, à un rack ou à l'armoire derrière elle à l'aide des vis de 3/8 pouce fournies.
- Ouvrez la porte et retirez les boulons à œil, les écrous M12, et le film de protection en acrylique du haut de l'armoire. Conservez les boulons à œil et les écrous M12 en vue d'une utilisation ultérieure.
- Installez la plaque passe-câbles supérieure (retirée
lors du déballage de l'armoire).NOTE: La plaque passe-câbles supérieure doit être retirée pour préparer à l'entrée des câbles d'alimentation par le haut. Si votre système dispose d'une entrée des câbles d'alimentation par le haut, reportez-vous à la section Préparation de l'entrée des câbles par le haut.
DANGER