990-5910G-015

Egyetlen UPS elkülönítése a párhuzamos rendszerben

Ezzel az eljárással egy párhuzamosan futó rendszer egyik UPS-ét kapcsolhatja le.

MEGJEGYZÉS: Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fennmaradó UPS-ek képesek a terhelés táplálására.
MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Ezen a UPS-en válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS leállítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  2. Általános leállítási eljárás:
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletekről olvashat. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Ezen a UPS-en válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter ki lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a rendszerszintű vezérlőn.
    2. Nyissa az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB) az adott UPS-hez.
    3. Nyissa a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van) az adott UPS-hez.
    4. Nyissa az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t az adott UPS-hez.
    5. Nyissa az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB) az adott UPS-hez.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.