990-5910G-015

Futásidő-kalibrálási teszt indítása

Ez a funkció az akkumulátor becsült fennmaradó futásideje értékének kalibrálására használható. Ebben a tesztben a UPS átkapcsol akkumulátoros működésre, és lemeríti az akkumulátorokat az alacsony DC figyelmeztetési szintig. Az eltelt idő és a terhelésre vonatkozó információk alapján kiszámolható az akkumulátor kapacitása, és kalibrálható a becsült futásidő.

A Schneider Electric javasolja a futásidő kalibrációja teszt elvégzését a berendezés indításakor, az akkumulátorok cseréjekor, valamint az akkumulátormegoldás módosításakor.

ÉRTESÍTÉS
a berendezés sérülésének veszélye
  • A futásidő kalibrációja tesztek során az akkumulátorok nagyon alacsony kapacitási szintre merülnek, így a tápellátás megszakadása esetén nem képesek ellátni a terhelést.
  • Az akkumulátorok az alacsony DC figyelmeztetési szintig merülnek, ezért a kalibrációt követően az akkumulátorok futásideje azok teljes feltöltéséig rövid marad.
  • Az akkumulátorok gyakori tesztelése és kalibrálása hatással lehet azok élettartamára.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Előfeltételek:

  • Nincsenek kritikus riasztások.

  • Az akkumulátor töltöttsége legyen 100%.

  • A terhelés aránya legyen legalább 10%, és a teszt során ne változzon 20%-nál többet. Példa: Ha a teszt kezdetekor a terhelés aránya 30%, akkor a teszt megszakad, ha a terhelés aránya a teszt során 24% alá esik, vagy 36% fölé emelkedik.

  • A bypass tápellátás álljon rendelkezésre.

  • A működési mód legyen normál üzemmód, eConversion vagy ECO mód.

  • A rendszer működési módja legyen inverter, eConversion vagy ECO mód.

  1. Koppintson a menügombra a kezdőlap képernyőn.
  2. Válassza a Karbantartás > Futásidő kalibrálása > Kalibrálás elindítása lehetőséget.
  3. Koppintson az OK gombra a megerősítési képernyőn.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.