990-5910G-015

A modbus konfigurálása

A modbus konfigurálható az integrált és az opcionális hálózati felügyeleti kártya (NMC) használatára.

  1. Koppintson a Konfiguráció > Modbus lehetőségre, majd válassza az Integrált NMC elemet az integrált hálózati felügyeleti kártya, illetve az Opcionális NMC elemet az opcionális hálózati felügyeleti kártya konfigurálásához.
    1. Engedélyezze vagy tiltsa le a Soros Modbus beállítást.
    2. A Paritás beállítást állítsa Egyik sem, Páros vagy Páratlan érték valamelyikére.
    3. A Stop bit értéke legyen 1 vagy 2.
    4. Az Átviteli sebesség értéke legyen 2400, 9600, 19200 vagy 38400.
    5. A Cél egyedi azonosító beállítást állítsa egy 1 és 247 közötti értékre.
      MEGJEGYZÉS: A buszhoz tartozó összes eszköznek pontosan ugyanolyan beállításokkal kell rendelkeznie, kivéve a Cél egyedi azonosító értéket, amelynek minden eszköz esetében egyedinek kell lennie. A buszon található eszközök címe nem lehet azonos.
    6. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez, majd a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez.
    7. Engedélyezze vagy tiltsa le a TCP Modbus beállítást.
    8. Válassza az 502-es port vagy a Port [5000–32768] lehetőséget.
    9. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.