990-5910G-015

Ajánlott egyéni védőfelszerelés (PPE)

A Schneider Electric minden olyan eljáráshoz, amely során a készülék legkülső elülső ajtaját kinyitják, legalább a következő egyéni védőfelszerelést (PPE) ajánlja:

  • Nem gyúlékony pamutruházat

  • Szemvédelem (például szemüveg vagy védőszemüveg)

  • Biztonsági cipő

  • A helyi vagy országos szabályozás által előírt vagy ajánlott egyéni védőfelszerelések

VIGYÁZAT!
Személyi sérülés kockázata
A berendezés üzemeltetése vagy karbantartása előtt mindig végezzen kockázatértékelést. Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.