990-5910G-015

A jelszó módosítása

MEGJEGYZÉS: Mindig változtassa meg a jelszavát az első bejelentkezéskor, és a jelszót tartsa biztonságos helyen.
JAVASLAT: Hozzon létre összetett jelszavakat az UPS védelmére:
  • A jelszónak legalább nyolc karakter hosszúnak kell lennie.

  • A jelszónak jelentősen különböznie kell a korábbi jelszavaktól és a többi eszközhöz használt jelszavaktól.

  • Használja nagybetűk, kisbetűk, számok és különleges karakterek kombinációját.

  1. Érintse meg a Kijelentkezés lehetőséget.
  2. Koppintson a Konfiguráció lehetőségre.
  3. Adja meg a jelszavát.
    MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév és jelszó: admin.
  4. Koppintson a Jelszó módosítása lehetőségre, és adja meg az új jelszót.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.