Ersetzen oder Installieren einer modularen Batteriereihe
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und
eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Beschädigungsrisiko
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
HINWEIS |
---|
Risiko eines Lastverlusts
Wenn der Batterieschalter (BB) eines Schranks sich in
geöffneter Position (AUS) befindet, ist Batterie-Backup aus diesem
Schrank nicht möglich.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) an der USV und/oder dem modularen Batterieschrank, in der/dem Batteriemodule ersetzt oder installiert werden sollen, in die Position AUS (geöffnet)
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der USV bzw. dem modularen Batterieschrank.
-
Entfernen eines Batteriemoduls:
- Trennen Sie die Batterieanschlüsse von der Vorderseite des Batteriemoduls.
- Entfernen Sie die Schraube vom Griff des Batteriemoduls und drehen Sie ihn nach oben.
- Ziehen Sie das Batteriemodul vorsichtig aus dem Fach. Entfernen Sie immer die gesamte Batteriereihe (vier Batteriemodule).
-
Installieren eines Batteriemoduls:
- Schieben Sie das Batteriemodul in das Fach. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben. Installieren Sie immer eine vollständige Batteriereihe (vier Batteriemodule).
- Drehen Sie den Griff des Batteriemoduls nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite des Batteriemoduls.
- Informationen zur richtigen Installation der Batteriemodule finden Sie unter Anzeigen des Status der modularen Batterie .
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an der USV bzw. dem modularen Batterieschrank an.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) an der USV und/oder dem modularen Batterieschrank in die Position EIN (geschlossen).
- Nur beim vollständigen Austausch sämtlicher Batteriemodule im USV-System: Wählen Sie , um sämtliche Batteriedaten (Alterungsfaktor für Batterielaufzeit, Zähler für Lebensdauer und statistische Werte für die Batterie) zurückzusetzen.