990-5452N-019

Modbus 구성

디스플레이와 스마트 슬롯 1/2의 카드에 대한 Modbus를 구성할 수 있습니다.

주의: 직렬 Modbus에는 디스플레이 및 네트워크 관리 카드 AP9635(옵션)만 사용할 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > Modbus를 선택하고 디스플레이, 스마트 슬롯 1 또는 스마트 슬롯 2를 선택합니다.
  2. 직렬 또는 TCP 액세스를 활성화하고 필요한 값을 추가하여 Modbus를 구성합니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?