990-6264E-012

Espace libre nécessaire pour les ASI avec armoire d'E/S 1 250 kW

NOTE: Les dimensions d'espace libre sont indiquées uniquement pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le système ASI peut être placé contre un mur car il n'y a aucune exigence d'accès depuis l'arrière ou le côté.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?