990-6264E-012

Assemblage mécanique final

Assemblage mécanique final de l'armoire d'E/S

  1. Réinstallez le capot sur la porte dans le côté gauche et fixez-le avec les vis.
  2. Fermez la porte et fixez-la avec la vis.
  3. Réinstallez le capot indiqué s'il a été retiré et fixez-le à l'aide des vis.
  4. Réinstallez le capot sur la porte dans le côté droit et fixez-le avec les vis.
  5. Fermez la porte et fixez-la avec la vis.
  6. Réinstallez les deux capots indiqués et fermez la porte dans le coin supérieur droit. Fixez-les avec les vis.
  7. Fermez les portes avant.

Assemblage mécanique final des armoires de puissance

NOTE: Effectuez les étapes ci-dessous pour toutes les armoires de puissance.
  1. Réinstallez les trois panneaux dans l'ordre donné (a-c).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?