Positionner les armoires
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne marchez/montez pas sur les armoires.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Installez le couvercle du kit d'installation 0M-98993 sur l'armoire d'alimentation la plus à droite.
- Déplacez le panneau latéral du côté droit de l'armoire d'E/S et installez-le sur l'armoire la plus à droite.
- Ouvrez les deux portes intérieures de l'armoire d'E/S.
- Retirez les deux panneaux inférieurs arrière.
- Positionnez l'armoire d'E/S en la poussant contre le support d'ancrage arrière : l'armoire se connectera aux affleurements coniques du support d'ancrage arrière.
- Fixez l'armoire au support d'ancrage arrière en serrant les boulons. Serrez à 50 Nm (36,87 lb-ft).
- Réinstallez les deux panneaux inférieurs arrière.
- Positionnez les armoires d'alimentation une par une en les poussant contre les supports d'ancrage arrière ; les armoires se connecteront aux affleurements coniques des supports.
- Fixez les armoires d'alimentation aux supports d'ancrage arrière en serrant les boulons à l'avant de l'armoire d'alimentation. Serrez à 50 Nm (36,87 lb-ft).
- Abaissez les deux pieds avant de toutes les armoires jusqu'à ce qu'ils touchent le sol : utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les armoires sont bien à plat. Si nécessaire, utilisez les cales fournies.
- Installez l'équerre d'accouplement en haut des armoires et fixez-la à l'aide des vis fournies.
- Montez les vis M6 du kit d'installation de droite à gauche dans les cinq positions marquées entre les armoires d'alimentation et dans les quatre positions marquées entre l'armoire d'alimentation et l'armoire d'E/S afin d'interconnecter les armoires.
DANGER




ATTENTION