990-6264E-012

Caractéristiques des couples de serrage

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique
Les couples de serrage des raccordements électriques doivent être conformes au tableau suivant.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Taille de vis

Couple

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

17,5 Nm (12,91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36,87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?