990-55222C-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με οθόνη εκτός λειτουργίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν λειτουργεί η οθόνη, πηγαίνετε πάντα στο Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε το UPS.
  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Απενεργοποίηση του αντιστροφέα στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος. Αυτό θα μεταφέρει το UPS σε λειτουργία αναγκαστικής παράκαμψης. Ελέγξτε ότι η λυχνία LED του αντιστροφέα είναι σβηστή και η λυχνία LED παράκαμψης είναι πράσινη στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος. Δείτε την ενότητα Φωτισμός κατάστασης LED ανά τρόπο λειτουργίας UPS.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  3. Σε παράλληλο σύστήμα: Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB.
  4. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  5. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  6. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  7. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
  8. Σε παράλληλο σύστήμα: Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για τα άλλα UPS στο παράλληλο σύστημα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.