990-55222D-006

Apagar el sistema SAI en funcionamiento en derivación de mantenimiento con una pantalla no operativa

NOTA: Si la pantalla está operativa, vaya siempre a Control > Secuencias guiadas y siga los pasos de la pantalla para apagar el SAI.
  1. Mantenga pulsado el botón de apagado del inversor en el controlador de nivel del sistema durante cinco segundos. Esto transferirá el SAI a funcionamiento en derivación forzada. Compruebe que el LED del inversor está apagado y que el LED de derivación está verde en el controlador de nivel del sistema. Consulte Iluminación LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI.
  2. Cierre el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
  3. En un sistema en paralelo: abra el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB).
  4. Abra el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  5. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  6. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
  7. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
  8. En un sistema en paralelo: repita los pasos 4 a 7 para los demás SAI del sistema en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.