990-55222D-004

Luk UPS-systemet ned til vedligeholdelsesbypassdrift med et display, der er ude af funktion

BEMÆRK: Hvis displayet kan betjenes, skal du altid gå til Kontrol > Guidede sekvenser og følge anvisningerne på displayet for at lukke UPS'en ned.
  1. Tryk og hold slukknappen for vekselretter på systemniveaukontrolenheden nede i 5 sekunder. Det resulterer i, at UPS'en skifter til tvungen bypassdrift. Kontrollér, at vekselretter-LED'en er slukket, og at bypass-LED'en lyser grønt på systemniveaukontrolenheden. Se Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand.
  2. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
  3. I et parallelsystem: Åbn systemets isolationsafbryder SIB.
  4. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB.
  5. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  6. Åbn batteriafbryderen/batteriafbryderne.
  7. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB.
  8. I et parallelsystem: Gentag trin 4 til 7 for de andre UPS-enheder i parallelsystemet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.