990-55222D-004

Luk UPS-systemet ned til vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Luk UPS-systemet ned ved hjælp af Guidede sekvenser:
    • For et enkelt UPS-system: Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned, og følg vejledningen på displayet.
    • For et parallelt UPS-system: Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.