990-55222C-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε μια διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Εκκινήστε το σύστημα UPS χρησιμοποιώντας Κατευθυντήριες ακολουθίες:
    • Για μόνο ένα σύστημα UPS: Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντήριες ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    • Για παράλληλο σύστημα UPS: Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντήριες ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.