990-55222D-004

Start UPS-systemet op fra vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Hvis den er åben, skal du lukke enhedens indgangsafbryder UIB.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Start UPS-systemet op ved hjælp af Guidede sekvenser:
    • For et enkelt UPS-system: Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op, og følg vejledningen på displayet.
    • For et parallelt UPS-system: Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.