990-55222D-034

UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Bir bağlantı kesme cihazını yalnızca ilgili bağlantı kesme cihazı gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Açıksa, ünite giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi kapatın.
    Ekran açılır. Yeniden açma işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Sıralama rehberi kullanarak UPS sistemini başlatın:
    • Tek bir UPS sistemi için: Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat öğesini seçin ve ekranda görünen adımları izleyin.
    • Paralel bir UPS sistemi için: Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları izleyin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.