990-55222D-006

Arrancar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Arranque el sistema SAI mediante Secuencias guiadas:
    • Para un sistema SAI unitario: seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    • Para un sistema SAI en paralelo: seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar un SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.