990-55222C-007

Έναρξη δοκιμής μπαταρίας

Προαπαιτούμενα:

  • Οι διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας είναι κλειστές.

  • Δεν υπάρχουν κρίσιμοι συναγερμοί.

  • Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη παροχή παράκαμψης.

  • Πρέπει να είναι διαθέσιμη η λειτουργία στατικής παράκαμψης.

  • Οι μπαταρίες πρέπει να είναι φορτισμένες περισσότερο από 50%.

  • Ο διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 λεπτά.

  • Ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να είναι κανονική λειτουργία, λειτουργία eConversion ή τρόπος λειτουργίας ECO.

  • Ο τρόπος λειτουργίας συστήματος πρέπει να είναι λειτουργία αντιστροφέα, λειτουργία eConversion ή τρόπος λειτουργίας ECO.

Αυτή η λειτουργία εκτελεί σειρά δοκιμών στις μπαταρίες, όπως ο έλεγχος καμένης ασφάλειας και ο εντοπισμός ασθενούς μπαταρίας. Υπάρχουν δύο τύποι δοκιμών μπαταρίας (κατά χωρητικότητα ή κατά τάση/χρόνο), οι οποίοι ρυθμίζονται κατά τη διαμόρφωση της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση της λύσης μπαταρίας. Η δοκιμή μπαταρίας κατά χωρητικότητα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκτελείται αυτόματα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (από εβδομαδιαία έως και μία φορά τον χρόνο).

  1. Επιλέξτε Συντήρηση > Μπαταρία > Εκκίνηση δοκιμής.
  2. Αγγίξτε OK στην οθόνη επιβεβαίωσης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.