990-55222D-006

Iniciar una prueba de batería

Requisitos previos:

  • Los dispositivos de desconexión de batería están cerrados.

  • No hay ninguna alarma crítica.

  • La alimentación en derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento en derivación estática debe estar disponible.

  • Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.

  • El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.

  • El modo de funcionamiento debe ser funcionamiento normal, eConversion o modo ECO.

  • El modo de funcionamiento del sistema debe ser inversor, eConversion o modo ECO.

Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como la comprobación de fusibles fundidos o la detección de baterías débiles. Hay dos tipos de pruebas de batería (por capacidad o por voltaje/tiempo) que se establecen durante la configuración de la batería. Para obtener más información, consulte Configurar la solución de batería. Es posible configurar la prueba de batería por capacidad para que se ejecute de manera automática con diferentes intervalos de tiempo (desde semanalmente hasta una vez al año).

  1. Seleccione Mantenimiento > Batería > Iniciar prueba.
  2. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.