990-55222D-034

Akü Testi Başlatma

Ön şartlar:

  • Akü bağlantı kesme cihazları kapalı.

  • Kritik alarm yok.

  • Bypass beslemesi mevcut olmalıdır.

  • Statik bypass çalışması mevcut olmalıdır.

  • Aküler %50'den fazla şarjlı olmalıdır.

  • Mevcut çalışma zamanı 4 dakikadan uzun olmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör, eConversion veya ECO modu olmalıdır.

Bu özellik, sigorta atması kontrolü ve zayıf akü tespiti gibi bir dizi akü testi gerçekleştirir. Akü konfigürasyonu sırasında ayarlanan iki tür akü testi vardır (kapasiteye göre veya gerilime / zamana göre). Ayrıntılar için bkz. Akü Tipini Yapılandırma. Kapasiteye göre akü testi, farklı zaman aralıklarında (haftalıktan yılda bire kadar) otomatik olarak çalışacak şekilde programlanabilir.

  1. Bakım > Akü > Testi başlat öğesini seçin.
  2. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.