990-55222D-004

Start en batteritest

Forudsætninger:

  • Batteriafbryderne er lukket.

  • Der er ingen kritiske alarmer til stede.

  • Bypassforsyningen skal være til rådighed.

  • Statisk bypassdrift skal være til rådighed.

  • Batterierne skal være opladet mere end 50 %.

  • Resterende batteridriftstid skal være mere end fire minutter.

  • Driftstilstanden skal være normal drift, eConversion- eller ECO-tilstand.

  • Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, eConversion- eller ECO-tilstand.

Denne funktion gennemfører en række test på batterierne, f.eks. kontrol af om der er sprunget en sikring, eller om batteriet er svækket. Der er to typer batteritest (efter kapacitet eller efter spænding/tid), som indstilles under batterikonfigurationen. Se flere oplysninger i afsnittet Konfigurer batteriløsningen. Batteritesten efter kapacitet kan indstilles til at køre automatisk med forskellige tidsintervaller (fra en gang om ugen til en gang om året).

  1. Vælg Vedligeholdelse > Batteri > Start test.
  2. Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.