990-55222D-006

Iluminación LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI

Si la pantalla deja de funcionar, puede ver el modo de funcionamiento del SAI a través de los LED de estado en el controlador del sistema.

  • El LED verde significa que la función está activa.

  • El LED desactivado significa que la función no está activa.

  • El LED rojo (gris en la ilustración) significa que la función no está operativa o que está en estado de alarma.

Conversión doble (funcionamiento normal)
Modo ECOnversion
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red doble con derivación disponible)
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red simple principal o en sistema con suministro de red doble con derivación no disponible)
Funcionamiento en derivación estática solicitada
Funcionamiento en derivación estática forzada
Modo ECO
Funcionamiento en derivación estática en espera


Modo apagado
 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.