990-55222D-004

Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand

Hvis displayet er ude af funktion, kan du se UPS-driftstilstanden via statusindikatorerne på systemniveau-controlleren.

  • Grøn LED betyder, at funktionen er aktiv.

  • Slukket LED betyder, at funktionen er Ikke aktiv.

  • Rød LED (grå i illustrationen) betyder, at funktionen er ude af funktion, eller at den er i alarmtilstand.

Dobbeltkonvertering (normal drift)
eConversion-tilstand
Batteridrift (i system med to forsyningskilder med bypass tilgængelig)
Batteridrift (i system med en enkelt forsyningskilde eller system med to forsyningskilder, hvor bypass ikke er tilgængelig)
Anmodet statisk bypassdrift
Tvungen statisk bypass
ECO-tilstand
Statisk bypass-standbydrift


Fra-tilstand
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.