990-55222D-006

Arrancar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento con una pantalla no operativa

NOTA: Si la pantalla está operativa, vaya siempre a Control > Secuencias guiadas y siga los pasos de la pantalla para arrancar el SAI.
  1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
  2. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  3. Cierre el dispositivo de desconexión de retroalimentación de derivación (BF2), si existe.
  4. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
  5. Mantenga pulsado el botón Inversor activado en el controlador de nivel del sistema durante cinco segundos. Esto encenderá el inversor y transferirá el SAI a funcionamiento inversor (modo eConversion o modo de conversión doble). Compruebe que el LED del inversor está verde en el controlador de nivel del sistema. Consulte Iluminación LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI.
  6. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  7. En un sistema en paralelo: repita los pasos 1 a 6 para los demás SAI del sistema en paralelo.
  8. En un sistema en paralelo: cierre el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB), si existe.
  9. Abra el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.