990-55222D-006

Información general del sistema en paralelo

UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
SIB Dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema
BB Dispositivo de desconexión de batería
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.

Galaxy VXL admite hasta 4 SAI en paralelo para capacidad y hasta 4+1 SAI en paralelo para redundancia con UIB y SSIB individual.

Sistema en paralelo: suministro de red simple principal

Sistema en paralelo: suministro de red doble

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.