990-55222D-006

Configurar la entrada del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > SAI.
    1. Establezca Configuración de alimentación en Suministro red simple o Suministro red doble.
    2. Seleccione Arranque automático del inversor si desea habilitar esta función. Cuando se ha habilitado Arranque automático del inversor, el inversor se arranca automáticamente cuando vuelve la tensión de entrada, tras una desconexión por agotamiento de la batería.
      NOTA: La opción Arranque automático del inversor no se permite en un sistema en paralelo.
      PELIGRO
      Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
      Realice siempre el bloqueo y etiquetado correcto antes de trabajar en el SAI. Un SAI con arranque automático habilitado se reiniciará automáticamente cuando vuelva el suministro de red.
      Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    3. Configure Transformador presente en No hay transformador presente, Transformador de entrada, Transformador de salida o Transformadores de entrada y salida.
    4. Configure Redundancia módulo alimentac. en N+0 o N+1*.
    5. Pulse Aceptar para guardar la configuración; a continuación, pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
  2. En la página siguiente, puede ver los siguientes ajustes:
    1. Compruebe si Habilitar límite personalizado corriente entrada está deshabilitado o habilitado. Cuando se ha habilitado Habilitar límite personal corriente entrada, la corriente de entrada se limitará a los valores máximos configurados mientras el SAI esté en funcionamiento inversor. Solo el técnico de campo de Schneider Electric puede habilitar y configurar esta función.
    2. Compruebe la configuración de Límite máximo de corriente de entrada en funcionamiento inversor (A).
    3. Compruebe la configuración de Límite máx. de corriente de entrada en funcionamiento inversor con generador (A).
    4. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.