990-55222D-006

Restaurar la configuración del SAI desde un dispositivo USB

NOTA: El SAI solo puede aceptar la configuración que originalmente se haya guardado en el mismo SAI. No se puede volver a utilizar la configuración guardada de otros SAI.
La configuración solo se puede restaurar cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento o en modo apagado.
  1. Pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo, y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: No abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB) al final de la secuencia de apagado, puesto que apagará la alimentación de la pantalla.
  2. Seleccione Configuración > Guardar/Restablecer.
  3. Abra la puerta frontal.
  4. Inserte el dispositivo USB en el puerto 1 USB del controlador del sistema.
  5. Pulse Restaurar para implementar la configuración del SAI guardada desde el dispositivo USB. Espere a que el controlador SLC se reinicie automáticamente.
    NOTA: No extraiga el dispositivo USB hasta que haya finalizado el proceso de restauración.
  6. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Iniciar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Arrancar un SAI en un sistema en paralelo, y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.