990-55222D-006

Configurar la salida

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > Salida.
    1. Configure Tensión AC F-F en 380 VAC, 400 VAC o 415 VAC, según su configuración.
    2. Configure Frecuencia en 50H z ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 o 60 Hz ±10,0 según la configuración.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración; a continuación, pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
  2. En la página siguiente, efectúe los siguientes ajustes:
    1. Configure Tolerancia derivación y salida (%). El rango de tolerancia de derivación y de salida es de +3 % a +10 %; el valor predeterminado es +10 %.
    2. Configure Compensación de tensión (%). La tensión de salida del SAI se puede ajustar hasta ±3 % para compensar diferentes longitudes de cable. El valor predeterminado es 0 %.
    3. Configure Umbral de sobrecarga (%). El rango de sobrecarga es de 0 % a 100 %; el valor predeterminado es 100 %.
    4. Configure Compens. tensión transformador (%). El rango de compensación de tensión del transformador es de 0 % a 3 %; el valor predeterminado es 0 %. Consulte Compensación de tensión del transformador de salida para obtener más información Configurar la entrada del SAI para configurar que esté presente un transformador de salida.
    5. Pulse Aceptar para guardar la configuración.

Compensación de tensión del transformador de salida

Es posible compensar un transformador de salida y equilibrar la caída de tensión de salida (0-3 %).

  1. Desconecte la carga del SAI.

  2. Mida la tensión en el lado secundario del transformador a un 0 % de carga. Ajuste la tensión de salida del SAI manualmente con la opción Compensación de tensión (%) para compensar el desplazamiento de tensión si es necesario .

  3. Conecte la carga al SAI.

  4. Mida de nuevo la tensión en el lado secundario del transformador a un X % de carga. A continuación, ajuste la tensión de salida del SAI con la opción Compens. tensión transformador (%) para compensar la caída de tensión del transformador.

La compensación de tensión del transformador requerida a la carga específica se utiliza para realizar un ajuste automático de la tensión de salida lineal del SAI teniendo en cuenta el porcentaje de carga de salida.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.