990-55222D-006

Configurar los contactos de entrada

  1. Pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el contacto de entrada que quiera configurar.
  2. En la lista desplegable, seleccione una función para el contacto de entrada seleccionado:
    Ninguna: no hay ninguna acción asignada a este contacto de entrada. SAI alimentado por Generador: entrada para indicar que el SAI está alimentado por un generador. También debe seleccionar la reducción en la corriente de carga de la batería mientras el generador alimenta el SAI. Configure Potencia de carga de batería durante suministro con generador en 0 % (sin carga de batería), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % o 100 % (carga completa de batería). La opción Potencia de carga de batería durante suministro con generador solo puede seleccionarse para esta opción.
    Fallo de conexión a tierra: entrada que indica que existe un fallo de conexión a tierra. La ventilación de la sala de baterías no funciona: entrada que indica que la ventilación de la sala de baterías no funciona. Cuando la entrada esté activa, se apagará el cargador de la batería.
    Definido por usuario 1: entrada de uso general. La supervisión de batería externa detectó error: entrada que indica que la supervisión de batería externa ha detectado un fallo. Si la entrada está activada, el SAI emitirá una alarma (ninguna otra acción).
    Definido por usuario 2: entrada de uso general. Modo de alta eficiencia deshabilitado: Si esta entrada está activada, se impide que el SAI entre en modo de alta eficiencia (Modo ECO y Modo eConversion) o el SAI saldrá de cualquier modo activo de alta eficiencia.
    Supervisión almacenam. externo de energía detectó fallo leve: entrada que indica que la supervisión de almacenamiento externo de energía ha detectado un fallo leve. La señal externa apaga el cargador: si esta entrada está activa, el cargador se APAGARÁ con una señal del equipo externo, por ejemplo una señal del almacenamiento de energía externo.
    Supervisión almacenan. externo de energía detectó fallo grave: entrada que indica que la supervisión de almacenamiento externo de energía ha detectado un fallo grave. La temperatura del transformador es demasiado alta: entrada que indica que hay una alarma de temperatura alta para el transformador.
    Fallo DC a tierra: entrada que indica que existe un fallo DC a tierra. Transferencia con retardo de modo Batería a modo Normal está activa: Entrada para indicar que la transferencia con retardo de modo Batería a modo Normal está activa.
    NOTA: Esta función solo la puede configurar el técnico de campo de Schneider Electric. Una vez que se configura un contacto de entrada para esta función, el contacto de entrada específico solo lo puede configurar el técnico de campo de Schneider Electric.
  3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.