990-55222D-006

Configurar la red

La red se puede configurar para la tarjeta de administración de red (NMC) opcional y la integrada.

  1. Pulse Configuración > Red y seleccione IPv4 para la NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada o para la NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional, si está presente.
  2. Configure las opciones de IPv4 en la página para la NMC elegida:
    1. Desmarque la casilla de verificación de Deshabilitar NMC integrada IPv4/Deshabilitar NMC opcional IPv4 para configurar IPv4. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está deshabilitada.
    2. Configure Modo dirección en Manual, DHCP o BOOTP. Para el modo de dirección manual, añada los valores.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
  3. Pulse Configuración > Red y seleccione IPV6 para la NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada o para la NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional, si existe.
  4. Configure las opciones de configuración de IPv6 en la página para la NMC elegida:
    1. Desmarque la casilla de verificación de Deshabilitar integrada NMC IPv6/Deshabilitar opcional NMC IPv6 para configurar IPv6. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está deshabilitada.
    2. Configure Modo DHCPV6 en Dirección y otros datos, Solo inform. que no sea direc. o Nunca IPv6.
    3. Seleccione Config. automática o Manual. Para el modo manual, añada los valores.
    4. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
  5. Repita los pasos para configurar la otra NMC, si es necesario.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.