990-55222D-034

Ağı Konfigüre Etme

Ağ, entegre ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.

  1. Konfigürasyon > öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC için IPv4 öğesini veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak üzere Opsiyonel NMC için olanı seçin.
  2. Seçilen NMC için sayfada IPv4 ayarlarını yapılandırın:
    1. IPv4'ü yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC IPv4'ü devre dışı bırak/Opsiyonel NMC IPv4'ü devre dışı bırak onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
    2. Adres modunu Manuel, DHCP veya BOOTP olarak ayarlayın. Manuel adres modu için değerleri ekleyin.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
  3. Konfigürasyon > öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC için IPV6 öğesini veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak üzere Opsiyonel NMC için olanı seçin.
  4. Seçilen NMC için sayfada IPv6 ayarlarını yapılandırın:
    1. IPv6'yı yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC IPv6'yı devre dışı bırak/Opsiyonel NMC IPv6'yı devre dışı bırak onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
    2. DHCPV6 modunu Adres ve diğer bilgiler, Yalnızca adres dışı bilgiler veya IPv6 hiçbir zaman olarak ayarlayın.
    3. Oto. Yapılandırma veya Manuel öğesini seçin. Manuel modu için değerleri ekleyin.
    4. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
  5. Gerekirse diğer NMC'yi yapılandırmak için adımları tekrarlayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.