990-55222D-004

Konfigurer netværket

Netværket kan konfigureres til det integrerede og til det valgfrie netværksadministrationskort (NMC).

  1. Tryk på Konfiguration > Netværk, og vælg IPv4 for Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort eller for Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort (hvis det er til stede).
  2. Konfigurer IPv4-indstillingerne på siden for den valgte NMC:
    1. Fjern fluebenet ud for Deaktiver integreret NMC IPv4/Deaktiver valgfri NMC IPv4 for at konfigurere IPv4. Når der er et flueben, kan der ikke oprettes nogen indstillinger, og funktionen er deaktiveret.
    2. Indstil Adressetilstand til Manuel, DHCP eller BOOTP. Hvis manuel adressetilstand vælges, skal du tilføje værdierne.
    3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
  3. Tryk på Konfiguration > Netværk, og vælg IPV6 for Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort eller for Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort (hvis det er til stede).
  4. Konfigurer ipv6-indstillinger på siden for den valgte NMC:
    1. Fjern fluebenet for Deaktiver integreret NMC IPv6/Deaktiver valgfri NMC IPv6 for at konfigurere IPv6. Når der er et flueben, kan der ikke oprettes nogen indstillinger, og funktionen er deaktiveret.
    2. Indstil DHCPV6-tilstand til Adresse og andre oplysninger, Kun ikke-adresseoplysninger eller Aldrig IPv6.
    3. Vælg Auto-konfiguration eller Manuel. Hvis manuel tilstand vælges, skal du tilføje værdierne.
    4. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
  5. Gentag disse trin for at konfigurere den anden NMC, hvis det er nødvendigt.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.