990-55222D-034

Çıkış Rölelerinin Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Kontaklar ve röleler öğesine dokunun ve yapılandırmak istediğiniz çıkış rölesini seçin.
  2. Gecikme (sn) öğesini ayarlayın.
  3. Energized kontrol modu seçeneğini etkinleştirmeyi seçin (varsayılan olarak devre dışıdır).

    Energized kontrol modu etkinleştirildiğinde, çıkış rölesi etkinleştirilir ve çıkış rölesine atanan olaylar gerçekleştiğinde devre dışı kalır (normalde etkin).

    Energized kontrol modu devre dışı bırakıldığında, çıkış rölesi devre dışı bırakılır ve çıkış rölesine atanan olaylar gerçekleştiğinde etkinleşir (normalde devre dışı).

    Energized kontrol modu her çıkış rölesi için ayrı ayrı etkinleştirilmelidir ve çıkış rölesinin çalışıp çalışmadığını tespit etmeyi mümkün kılar:

    • Çıkış rölelerine giden güç kaynağı kesilirse tüm çıkış rölelerine atanan olaylar mevcut olarak gösterilecektir.

    • Tek bir çıkış rölesi çalışmaz hale gelirse tek çıkış rölesine atanan olaylar mevcut olarak gösterilecektir.

  4. Çıkış rölesine atamak istediğiniz olayı/olayları seçin. Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    NOT: Aynı çıkış rölesine birkaç fonksiyon atamak mümkündür.
    UPS genel alarmı: UPS için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. UPS bakım modunda: UPS'i bakım moduna geçiren cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB açıldığında çıkış tetiklenir. UPS, yükü beslemiyor.
    UPS bilgilendirici alarm: UPS için bir bilgilendirici alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Harici arıza: UPS bir harici arıza tespit ettiğinde çıkış tetiklenir.
    UPS uyarı alarmı: UPS için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Fan çalışmıyor: Bir veya daha fazla fan çalışmadığında çıkış tetiklenir.
    UPS kritik alarmı: UPS için kritik alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü gerilimi düşük: Akü gerilimi eşiğin altına düştüğünde çıkış tetiklenir.
    Sistem genel alarmı: Sistem için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü düzgün çalışmıyor: Aküler düzgün çalışmadığında çıkış tetiklenir.
    Sistem bilgilendirici alarmı: Sistem için bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü bağlantısı kesildi: Aküler çıkarıldığında veya akü bağlantı kesme cihazları açık olduğunda çıkış tetiklenir.
    Sistem uyarı alarmı: Sistem için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. İnvertör aşırı yüklemesi UPS invertör modunda iken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
    Sistem kritik alarmı Sistem için kritik bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Çıkış aşırı yüklemesi UPS invertör veya bypass çalışmasındayken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
    UPS normal çalışmada: UPS normal çalışma modunda iken çıkış tetiklenir. Giriş tolerans dışı: Giriş tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
    UPS akü çalışmasında: UPS akü çalışmasındayken çıkış tetiklenir. Bypass tolerans dışı: Bypass tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
    UPS statik bypass çalışmasında: UPS zorlamalı statik bypass veya istenen statik bypass çalışmasında iken çıkış tetiklenir. EPO aktif: EPO aktifleştirildiğinde çıkış tetiklenir.
    UPS bakım bypass çalışmasında: UPS dahili bakım bypass veya harici bakım bypass çalışmasında olduğunda çıkış tetiklenir.  
  5. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.