990-55222D-004

Konfigurer udgangsrelæerne

  1. Tryk på Konfiguration > Kontakter og relæer, og vælg så det udgangsrelæ, du vil konfigurere.
  2. Indstil Forsinkelse (sek.).
  3. Vælg for at aktivere Tilsluttet kontroltilstand (slået fra som standard).

    Når Tilsluttet kontroltilstand er slået til, er udgangsrelæet aktiveret, og det deaktiveres, når hændelserne, der er tildelt udgangsrelæet, opstår (normalt aktiveret).

    Når Tilsluttet kontroltilstand er slået fra, er udgangsrelæet deaktiveret og det aktiveres, når hændelserne, der er tildelt udgangsrelæet, opstår (normalt deaktiveret).

    Tilsluttet kontroltilstand skal være individuelt slået til for hvert udgangsrelæ og gør det muligt at registrere, om udgangsrelæet er ude af funktion:

    • Hvis strømforsyningen til udgangsrelæerne mistes, vil de hændelser, der er tildelt til alle udgangsrelæerne, blive angivet som værende til stede.

    • Hvis et enkelt udgangsrelæ er ude af funktion, vil de hændelser, der er tildelt det enkelte udgangsrelæ, blive angivet som værende til stede.

  4. Vælg den eller de hændelser, du vil tildele til udgangsrelæet. På hver side skal du trykke på OK for at gemme indstillingerne og trykke på pilesymbolet for at gå til næste side.
    BEMÆRK: Det er muligt at tildele flere funktioner til det samme udgangsrelæ.
    Generel UPS-alarm: Udgangen bliver udløst, når der er en UPS-alarm. UPS i vedligeholdelsestilstand: Udgangen bliver udløst, når enhedens udgangsafbryder UOB er blevet åbnet, hvilket medfører, at UPS'en skifter til vedligeholdelsestilstand. UPS forsyner ikke lasten.
    Informativ UPS-alarm: Udgangen bliver udløst, når der er en UPS-informationsalarm. Ekstern fejl: Udgangen bliver udløst, når UPS'en registrerer en ekstern fejl.
    Advarende UPS-alarm: Udgangen bliver udløst, når der er en UPS-advarselsalarm. Blæser ude af funktion: Udgangen bliver udløst, når der en eller flere ventilatorer er ude af funktion.
    Kritisk UPS-alarm: Udgangen bliver udløst, når der er en kritisk UPS-alarm. Lav batterispænding Udgangen bliver udløst, når batteriets spænding er under grænsen.
    Generel systemalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en alarm. Batteriet virker ikke korrekt: Udgangen bliver udløst, når batterierne ikke fungerer korrekt.
    Informativ systemalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en informationsalarm. Batteriet er frakoblet: Udgangen bliver udløst, når batterierne er blevet frakoblet, eller batteriafbryderen/-afbryderne er åben/åbne.
    Advarende systemalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en advarselsalarm. Vekselretter overbelastet: Udgangen bliver udløst, når der er en overbelastningstilstand, mens UPS'en er i vekselretterdrift.
    Kritisk systemalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en kritisk systemalarm. Udgang overbelastet: Udgangen bliver udløst, når der er en overbelastningstilstand, mens UPS'en er i vekselretterdrift eller bypassdrift.
    UPS i normal drift: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet er i normal drift. Indgang uden for tilladt afvigelse: Udgangen bliver udløst, når indgangen er uden for tilladt afvigelse.
    UPS i batteridrift: Udgangen bliver udløst, når UPS'en er i batteridrift. Bypass uden for tilladt afvigelse: Udgangen bliver udløst, når bypasskilden er uden for tilladt tolerance.
    UPS i statisk bypassdrift: Udgangen bliver udløst, når UPS'en er i tvungen statisk bypassdrift eller anmodet statisk bypassdrift. EPO/nødstop aktiv: Udgangen bliver udløst, når nødstop er blevet aktiveret.
    UPS i vedligeholdelsesbypassdrift: Udgangen bliver udløst, når UPS'en er i intern vedligeholdelsesbypassdrift eller ekstern vedligeholdelsesbypassdrift.  
  5. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.