990-55222C-007

Διαμόρφωση ρελέ εξόδου

  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Επαφές και ρελέ και επιλέξτε τα ρελέ εξόδου που θέλετε να διαμορφώσετε.
  2. Ρυθμίστε την Καθυστέρηση (δευτ).
  3. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου (απενεργοποιημένη ως προεπιλογή).

    Όταν το στοιχείο Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, το ρελέ εξόδου είναι ενεργοποιημένο και θα απενεργοποιείται όταν γίνονται τα συμβάντα που εκχωρούνται στο ρελέ εξόδου (συνήθως ενεργοποιημένο).

    Όταν το στοιχείο Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, το ρελέ εξόδου είναι απενεργοποιημένο και θα απενεργοποιείται όταν γίνονται τα συμβάντα που εκχωρούνται στο ρελέ εξόδου (συνήθως απενεργοποιημένο).

    Η Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου πρέπει να είναι ορισμένη μεμονωμένα για κάθε ρελέ εξόδου και καθιστά δυνατό τον εντοπισμό μη λειτουργικότητας του ρελέ εξόδου:

    • Σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας στα ρελέ εξόδου, τα συμβάντα που έχουν εκχωρηθεί σε όλα τα ρελέ εξόδου θα υποδεικνύονται ως υπάρχοντα.

    • Σε περίπτωση μη λειτουργικότητας ενός μεμονωμένου ρελέ εξόδου, τα συμβάντα που έχουν εκχωρηθεί στο μεμονωμένο ρελέ εξόδου θα υποδεικνύονται ως υπάρχοντα.

  4. Επιλέξτε το(α) συμβάν(τα) που θέλετε να αναθέσετε στο ρελέ εξόδου. Σε κάθε σελίδα, αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανάθεση πολλών λειτουργιών στο ίδιο ρελέ εξόδου είναι δυνατή.
    Κοινός συναγερμός UPS: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει οποιοσδήποτε συναγερμός για το UPS. UPS σε λειτουργία συντήρησης: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν έχει ανοίξει η διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB, η οποία μεταφέρει το UPS σε κατάσταση συντήρησης. Το UPS δεν προμηθεύει το φορτίο.
    Πληροφοριακός συναγερμός UPS: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει πληροφοριακός συναγερμός για το UPS. Εξωτερικό σφάλμα: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS εντοπίσει εξωτερικό σφάλμα.
    Προειδοποιητικός συναγερμός UPS: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει προειδοποιητικός συναγερμός για το UPS. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ανεμιστήρα: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες δεν είναι λειτουργικοί.
    Κρίσιμος συναγερμός UPS: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κρίσιμος συναγερμός για το UPS. Χαμηλή τάση μπαταρίας: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από το όριο.
    Κοινός συναγερμός συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει οποιοσδήποτε συναγερμός για το σύστημα. Μη σωστή λειτουργία μπαταρίας: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν οι μπαταρίες δεν λειτουργούν σωστά.
    Πληροφοριακός συναγερμός συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει πληροφοριακός συναγερμός για το σύστημα. Αποσυνδεδεμένη μπαταρία: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν οι μπαταρίες έχουν αποσυνδεθεί ή η/οι συσκευή/ες αποσύνδεσης μπαταριών είναι ανοικτή/ές.
    Προειδοποιητικός συναγερμός συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει προειδοποιητικός συναγερμός για το σύστημα. Υπερφόρτωση αντιστροφέα: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κατάσταση υπερφόρτωσης ενώ το UPS βρίσκεται σε λειτουργία αντιστροφέα.
    Κρίσιμος συναγερμός συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κρίσιμος συναγερμός για το σύστημα. Υπερφόρτωση εξόδου: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κατάσταση υπερφόρτωσης ενώ το UPS βρίσκεται σε λειτουργία αντιστροφέα ή λειτουργία παράκαμψης.
    UPS σε κανονική λειτουργία: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS είναι σε κανονική λειτουργία. Είσοδος εκτός ορίων ανοχής: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι εκτός των ορίων ανοχής.
    UPS σε λειτουργία μπαταρίας: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS είναι σε λειτουργία μπαταρίας. Παράκαμψη εκτός ορίων ανοχής: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η παράκαμψη είναι εκτός των ορίων ανοχής.
    UPS σε λειτουργία στατικής παράκαμψης: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS είναι σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης ή σε λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης. Ενεργό EPO: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν έχει ενεργοποιηθεί το EPO.
    UPS σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS είναι σε εσωτερική λειτουργία παράκαμψης συντήρησης ή σε εξωτερική λειτουργία παράκαμψης συντήρησης.  
  5. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.