990-55222C-007

Προβολή διαμόρφωσης για την ιεράρχηση της λειτουργίας της μπαταρίας όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου

Η λειτουργία Προτεραιοποίηση λειτουργίας μπαταρίας όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου σάς επιτρέπει να δώσετε προτεραιότητα στη λειτουργία της μπαταρίας για την απομάκρυνση του φορτίου σας από το δίκτυο σε ορισμένες ώρες/σε ορισμένες καταστάσεις, ελεγχόμενη από σήμα επαφής εισόδου. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το UPS θα μεταβεί σε λειτουργία μπαταρίας με σήμα επαφής εισόδου. Το UPS θα μεταβεί σε λειτουργία με μπαταρία μόνο εάν είναι δυνατή η λειτουργία με μπαταρία, δηλαδή εάν υπάρχει επαρκής χρόνος εκτέλεσης από τις μπαταρίες και δεν εντοπίζονται άλλοι περιορισμοί. Όταν απενεργοποιηθεί το σήμα επαφής εισόδου, το UPS θα επιστρέψει στον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας του. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τους αντιπροσώπους υπηρεσιών της Schneider Electric.

  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Διαδραστικό UPS δικτύου για να δείτε αν είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη η Προτεραιότητα λειτουργίας μπαταρίας όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.