990-55222D-034

Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) olarak UPS Katılımı için Durumu Görüntüle

Akü içeren bir UPS sistemi, yükü beslemek için elektrik şebekesi yerine aküden gelen enerjiyi kullanarak dağıtılmış bir enerji kaynağı (DER) olarak çalışma olanağına sahiptir. Harici bir sistem, şebekede frekans düşüşü algılandığında UPS’ten çift çevrim çalışmasından akü moduna geçmesini isteyebilir. Bu, UPS çıkışındaki yüke karşılık gelen şebeke üzerindeki yükü azaltacak ve elektrik şebekesi frekansını dengelemeye destek olacaktır. Destek süresi sona erdiğinde, harici sistem talebi sonlandırır ve UPS tekrar çift çevrim çalışmasına geçerek yükü kademeli olarak şebekeye aktarır. UPS sistemi, DER olarak katılım sağlayabilmesi için hızlı frekans rezervi (FFR) kurulumunda yapılandırılmış olmalıdır. FFR yalnızca ulusal kurallara göre sınırlı güç şebekelerinde mevcuttur.

UPS için DER katılım koşulları:

  • UPS için DER modu etkinleştirilmiştir.

  • UPS'i jeneratör besliyor için giriş kontağı etkin değil/tetiklenmemiş.

  • Akü çalışabilir durumda.

  • UPS çalışma modu, invertör çalışması veya eConversion/ECO modudur.

  • Akü şarj durumu (SoC) yapılandırılan minimum seviyenin üzerindedir.

  • UPS çıkışı aşırı yüklenmemiş.

  • Harici kontrolör ile iletişim bağlantısı etkin.

  • Harici kontrolörden gelen bir katılıma izin verildi komutu etkin.

  • Giriş kontağı zaman aşımı gerçekleşmedi.

  1. Konfigürasyon > Şebeke etkileşimli UPS öğesine dokunun.

    DER katılım koşulları karşılandığında, UPS bir DER olarak katılmaya hazırdır ve ekranda UPS, DER olarak katılmaya hazır yazısı görüntülenir: Etkinleştir. Harici yönetim sisteminden korumalı Modbus aracılığıyla bir DER katılım komutu alındığında, UPS'nin DER olarak katılması istenir: Etkinleştir seçeneği ekranda görünecektir.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.