990-55222D-034

UPS Girişi Konfigürasyonu

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Konfigürasyon > UPS öğesine dokunun.
    1. Şebeke konfigürasyonu seçeneğini Tek besleme veya Çift besleme olarak ayarlayın.
    2. Eğer bu işlevi etkinleştirmek isterseniz İnvertörün oto. başlatılması'nı seçin. İnvertörün oto. başlatılması etkinleştirildiğinde, invertör akünün boşalması nedeniyle kapatıldıktan sonra giriş gerilimi geri geldiğinde otomatik olarak başlar.
      NOT: Paralel bir sistemde invertörün oto. başlatılmasına izin verilmez.
      TEHLİKE
      Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
      UPS üzerinde çalışmadan önce her zaman doğru Kilitleme/Etiketleme işlemini gerçekleştirin. Otomatik başlatma etkinleştirilmiş bir UPS, şebeke beslemesi geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlar.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    3. Trafo mevcut seçeneğini Trafo yok, Giriş trafosu, Çıkış trafosu veya Giriş ve çıkış trafoları olarak ayarlayın.
    4. Güç modülü yedeklemesini N+0 veya N+1 olarak ayarlayın.*.
    5. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna ve ardından sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
  2. Bir sonraki sayfada aşağıdaki ayarları görüntüleyebilirsiniz:
    1. Özelleştirilmiş giriş akımı limitini etkinleştirin seçeneğinin devre dışı mı yoksa etkin mi olduğunu görüntüleyin. Özelleştirilmiş giriş akımı limitini etkinleştirin seçeneği etkinleştirildiğinde, UPS invertör çalışmasındayken giriş akımı ayarlanan maksimum değerlerle sınırlandırılacaktır. Bu özellik yalnızca Schneider Electric servisi tarafından etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir.
    2. İnvertör çalışmasında maksimum giriş akımı limiti (A) için ayarı görüntüleyin.
    3. Jeneratör açıkken invertör çalışmasında maksimum giriş akımı limiti (A) için ayarı görüntüleyin.
    4. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.