990-55222C-007

Διαμόρφωση εισόδου UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > UPS.
    1. Ορίστε το στοιχείο Διαμόρφωση ηλεκτρικής παροχής στην επιλογή Ενιαία ηλεκτρική παροχή ή Διπλή ηλεκτρική παροχή.
    2. Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη εκκίνηση του αντιστροφέα αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν το στοιχείο Αυτόματη εκκίνηση του αντιστροφέα είναι ενεργοποιημένο, ο αντιστροφέας θα εκκινείται αυτόματα όταν επιστρέφει η τάση εισόδου μετά από τερματισμό λειτουργίας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυτόματη εκκίνηση του μετατροπέα δεν επιτρέπεται σε παράλληλο σύστημα.
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ
      Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
      Εκτελείτε πάντα σωστά το κλείδωμα / τη σήμανση πριν από τις εργασίες στο UPS. Το UPS με ενεργοποιημένη την αυτόματη εκκίνηση θα επανεκκινηθεί αυτόματα όταν επανέλθει η παροχή του τροφοδοτικού δικτύου.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    3. Ορίστε το στοιχείο Υπάρχει μετασχηματιστής σε Δεν υπάρχει μετασχηματιστής, Μετασχηματιστής εισόδου, ή Μετασχηματιστής εξόδου ή Μετασχηματιστές εισόδου και εξόδου.
    4. Ρύθμιση της Εφεδρείας ερμαρίου τροφοδοσίας σε N+0 ή N+1*.
    5. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  2. Στην επόμενη σελίδα, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    1. Προβολή εάν η επιλογή Ενεργοποίηση προσαρμοσμένου ορίου ρεύματος εισόδου είναιαπενεργοποιημένη ή ενεργοποιημένη. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η Ενεργοποίηση προσαρμοσμένου ορίου ρεύματος εισόδου, το ρεύμα εισόδου θα περιορίζεται στις καθορισμένες μέγιστες τιμές που δίνονται ενώ το UPS βρίσκεται σε λειτουργία μετατροπέα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να διαμορφωθεί μόνο από την υπηρεσία της Schneider Electric.
    2. Προβολή της ρύθμισης Μέγιστο όριο ρεύματος εισόδου σε λειτουργία αντιστροφέα (A).
    3. Προβολή της ρύθμισης Μέγιστο όριο ρεύματος εισόδου σε λειτουργία αντιστροφέα μέσω γεννήτριας (A).
    4. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.