EIO0000003570_05

辅助输出/扬声器输出接口 (AUX)

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

电缆连接端

插脚号

信号名称

方向

含义

1

LineOut

输出

线路输出

2

LineOut_GND

输出

线路输出接地

3

SP+

输出

扬声器 +

4

SP-

输出

扬声器 -

5

NC

无连接

6

ALARM+/BUZZER+

输出

(可以通过软件改变)

7

ALARM-/BUZZER-

输出

AUX 接头: Schneider Electric 的 HMIZGAUX

输出电路

A 内部电路

B 引脚号 6: ALARM+/BUZZER+

C 引脚号 7: ALARM-/BUZZER-

D 负载

E 外部电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?