Salida auxiliar/Interfaz de salida del altavoz (AUX)
PELIGRO |
|---|
|
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo
externo a este producto:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
|
Costado de la conexión del cable |
N.º del pin |
Nombre de la señal |
Dirección |
Significado |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
LineOut |
Salida |
Salida de la línea |
|
|
2 |
LineOut_GND |
Salida |
Puesta a tierra de la línea de salida |
|
|
3 |
SP+ |
Salida |
Altavoz + |
|
|
4 |
SP- |
Salida |
Altavoz - |
|
|
5 |
NC |
– |
No hay conexión |
|
|
6 |
ALARM+/ BUZZER+ |
Salida |
(Se puede cambiar por medio del software) |
|
|
7 |
ALARM-/ BUZZER- |
Salida |
Conector AUX: HMIZGAUX de Schneider Electric
Circuito de salida
A Circuito interno
B Pin N.º 6: ALARM+/BUZZER+
C Pin N.º 7: ALARM-/BUZZER-
D Carga
E Alimentación externa
PELIGRO