Certificaciones y normas
Algunos productos no están sujetos a las certificaciones y normas. Y algunos de los productos no han recibido su certificación y normas pero están programados para su evaluación.
Las certificaciones y normas que se muestran a continuación pueden incluir aquellas que el producto todavía no ha obtenido. Para obtener más información sobre las últimas certificaciones y normas que este producto cumple, consulte la etiqueta del producto o el siguiente enlace URL.
Certificaciones de agencias
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 y CSA C22.2 No61010-2-201, para Equipos de Control Industrial
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 y CSA C22.2 No213, para Equipos Eléctricos destinados para uso en Lugares Peligrosos (Clasificados) de Clase 1, División 2
-
IECEx / ATEX para uso en las zonas 2/22
-
Certificación EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán)
Normas de conformidad
Europa:
CE
-
Directiva 2014/30/EU (EMC)
-
Controladores programables: EN 61131-2
-
EN61000-6-4
-
EN61000-6-2
-
-
Directiva 2014/34/EU (ATEX)
-
EN60079-0
-
EN60079-15
-
EN60079-31
-
Australia
-
RCM
-
AS/NZS CISPR11 (EN55011)
-
Corea
-
KC
-
KN11
-
KN61000-6-2
-
Normas de calidad
Schneider Electric realizó pruebas en este producto por voluntad propia aplicando las normas adicionales. Las pruebas adicionales realizadas y las normas según las que se han desarrollado estas pruebas se detallan específicamente en Especificaciones estructurales.
Sustancias peligrosas
Este producto está diseñado para cumplir con las siguientes normas ambientales, aunque no entre directamente en el ámbito de dicha norma:
-
WEEE, Directiva 2012/19/EU
-
RoHS, Directivas 2011/65/EU y 2015/863/EU
-
RoHS China, Norma GB/T 26572
-
Reglamento REACH EC 1907/2006
Fin de vida (WEEE)
Este producto contiene placas electrónicas. Debe eliminarse por las vías de tratamiento específicas. Este producto contiene pilas y/o baterías de almacenamiento, las cuales deben recolectarse y procesarse por separado una vez agotadas y al final de la vida útil del producto (Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo)
Consulte Mantenimiento cuando retire las celdas y baterías de este producto. El porcentaje de peso de metales pesados de estas baterías no supera el límite indicado por la Directiva 2006/66/EC del Parlamento Europeo.
Conformidad europea (CE) y KC
El producto descrito en este manual cumple con las Directivas Europeas relacionadas con la Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión (certificación CE) cuando se utiliza de la manera especificada en la documentación pertinente, en la aplicación para la que se ha diseñado y en conexión con otros productos aprobados de terceros.