连接 DC 电源线
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
-
SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在产品内部进行连接。
-
当连接好功能接地 (FG) 端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰。
DC 电源线准备
-
确保地线在规格上与电源线相同或比电源线重。
-
不要在电源线中使用铝线。
-
为了防止终端短路,请使用带有隔离套的引脚终端。
-
如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。
-
导线类型为实心或绞合型。
-
使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。
*1 为兼容 UL 标准,请使用 AWG 14 或 AWG 13。
DC 电源接头规格:弹簧夹型端子块
除 HMIDT35X 外的型号配备直角电源接头,而 HMIDT35X 配备直通型电源接头。
1 直通型:Schneider Electric 的 HMIZGPWS
2 直角型:Schneider Electric 的 HMIZGPWS2
|
连接 |
导线 |
|---|---|
|
+ |
12...24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
连接到面板底座的接地端子。 |
如何连接 DC 电源线
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
请确认电源线没有连接到电源上。 |
|
2 |
请确认额定电压并取下 DC 电源接头上的 “DC24V”标签。 |
|
3 |
连接从电源线到引脚端子的每条线。 |
|
4 |
请用一个小平头螺丝起子压住打开按键,以打开想要的引脚端口。 |
|
5 |
将每线电源线插入到对应的孔内。请松开打开按键将导线固定到位。 1 电源线 2 打开按钮 使用绞合线时,不要与邻近的电线短路。 |
|
6 |
插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。 |
|
7 |
当使用Pro-face 的DC电源接头(带固定螺钉)时,使用槽头螺丝刀将螺钉固定在接头的两侧。需要 0.5 N•m(4.4 lb-in) 的力矩。 |
-
请勿将导线直接焊接到电源接线端上。
-
如果接线未正确插入 FG 端子上,则触摸可能会响应异常。
危险