Conexión del cable de alimentación CC
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
-
Los terminales SG (toma de tierra de señal) y FG (puesta a tierra funcional) se conectan dentro del producto.
-
Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
Preparación del cable de alimentación CC
-
Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.
-
No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
-
Para evitar la posibilidad de un cortocircuito en el terminal, use un borne con una manga aislante.
-
Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.
-
El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
-
Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.
|
Diámetro del cable de alimentación |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
|
Tipo de conductor |
Cable rígido o trenzado |
|
Longitud del conductor |
*1 Para la compatibilidad UL, use AWG 14 o AWG 13.
Especificaciones del conector de alimentación eléctrica de CC: Bloques de terminales de resortes
Los modelos, excepto HMIDT35X , vienen con un conector de alimentación tipo codo (ángulo recto) y el HMIDT35X viene con un conector de alimentación recto.
1 Tipo recto: HMIZGPWS de Schneider Electric
2 Tipo codo (ángulo recto): HMIZGPWS2 de Schneider Electric
|
Conexión |
Cable |
|---|---|
|
+ |
12...24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
Terminal con toma de tierra conectado al chasis del panel. |
Conexión del cable de alimentación CC
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación. |
|
2 |
Compruebe la tensión nominal y retire la pegatina “DC24V” en el conector de alimentación CC. |
|
3 |
Conecte cada hilo del cable de alimentación a un terminal de pines. |
|
4 |
Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado. |
|
5 |
Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Libere el botón de apertura para sujetar el alambre. 1 Cable de alimentación 2 Botón de apertura Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes. |
|
6 |
Después de introducir los tres alambres del cable de alimentación, introduzca el conector de la fuente de alimentación CC en el conector de alimentación de este producto. |
|
7 |
Cuando use el conector de alimentación CC con tornillos de montaje, utilice un destornillador plano para ajustar los tornillos en ambos lados del conector. El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in). |
-
No suelde el cable directamente al pin a presión.
-
Si el cable no se inserta de manera correcta en el terminal FG, es posible que la función táctil no responda normalmente.
PELIGRO