安装到主机模块
您可以将隔离设备安装到主机模块后面或安装面板。有关如何将隔离设备安装到面板的详情,请参阅隔离设备快速参考指南。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
检查主机模块前面两个螺钉孔的位置。 1 螺钉孔 |
|
2 |
将隔离设备中附带的两个安装螺钉安装到主机模块。使用 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的扭矩。 1 安装螺钉 A 主机模块 |
|
3 |
将隔离设备安装到主机模块。 2 隔离设备 A 主机模块 |
|
4 |
按箭头方向滑动隔离设备,使隔离设备被步骤 2 中的螺钉钩住。 A 主机模块 |
|
5 |
用另一颗安装螺钉将隔离设备固定到位。使用 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的扭矩。 A 主机模块 |